This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:死机时间

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, DRV8212P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1088530/drv8837-dead-time

部件号:DRV8837
主题中讨论的其他部件: DRV8212P

您好,

DRV8837的数据表未列出停机时间,是否有原因?
类似的DRV8212P有一个有关死机时间的参数。

此致,
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,DDdoor,

    DRV8837的数据表未列出停机时间,是否有原因? [/引述]

    它只是数据表规格表的表征测试的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Pablo:

    感谢您的回复。

    确定是否在测试项目中包含停用时间参数的标准是什么?

    此致,
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,DDdoor,

    老实说,我不确定。 此部件是在我加入TI之前发布的。 我必须让在该设备上工作的测试和验证工程师获得准确的答案。

    我们可能收集了一些数据,但出于某种原因决定不将其包含在数据表中。 我可以检查我们的数据库中是否有此规格,但我无法保证我会找到它。

    您是否需要知道应用程序设计的死机时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Pablo:

    客户认为停机时间是电机驱动器性能的指标之一。

    此致,
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,DDdoor,

    已理解。 我将尝试查找此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,DDdoor,

    此设备的死机时间为100ns。 我希望此信息有所帮助。