This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0975万:RM定义

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1085408/drv10975-rm-definition

部件号:DRV1.0975万
主题中讨论的其他部件: MCF8316A

您好,

我们的客户询问了与DRV1.0975万 RM参数相关的问题。请在下面为他的问题提供答案和意见。

1. 他发现在旋转开始时电机停止旋转,以防他设置稍高的RM值,例如Rm=5.6欧姆,而Rm=4.7欧姆 (典型)。 您是否告诉他任何特定的点或现象,以便在评估中进一步了解。

2. 您能否告诉他影响此问题的具体参数或仔细检查的特征?

3. 他在优化了导角后发现了模拟速度控制响应延迟。 您能否告诉他模拟速度控制响应延迟的任何潜在原因。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshiro:

    1.设定较高的RM时,设备根据开环电流限制对电动机端子施加较低的电压。 由于电流不足,这可能导致电机无法成功启动。  

    2.我们建议对正确的RM进行编程,然后根据电机转速的变化调整交货时间。

    3.您是否在启动过程中看到此延迟,或者电机速度是否需要更多时间才能稳定下来?

    此致,

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu,您好!

    非常感谢您的反馈。

    虽然客户使用新的OpenCurrer参数1.6A (而不是以前的0.8A openCurrr)进行了测试,但即使Rm=5.64欧姆,他的问题也得到了解决。

    此外,他还发现,如果他将Op2ClsThr=0x1f (204.8Hz)设置为0x15 (76.8Hz),则电机运行正常。 然后,他询问了从开环到闭环的条件转换。 我们是否理解,如数据表图11和18所示,条件是“速度>Op2ClsThr”。 请告知我们是否存在其他情况。

    他还有另一个问题。

    如果他能够在转换为闭环或电机启动后更改RM值,您是否还能帮助他。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东广山

    是的,您说得对。 当速度高于开闭环阈值时,设备进入闭环。 是的,我可以与客户一起解决此问题。

    此致,

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu,您好!

    感谢您的回复。

    您是否有任何方法知道电机控制器将变为闭环。 客户应阅读“Motor Spped1,2 (电动机加速度1)”,然后查看它是否大于Op2ClsThr值?  如果您知道更简单的方法,请告知我们,因为他必须在电机系统从开环过渡到闭环时查看是否存在任何问题。

    根据评估结果,您认为客户是否应更改Op2ClsThr值?

    他希望在转换到闭环或电机启动后更改RM值,但我知道我们不建议对错误的RM进行编程。 如果存在潜在问题,请告诉他将发生什么。  您是否还想说明,如果他编程更大的RM而不是电机规格,将会发生哪些其他问题?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东洋,

    您可以将FG配置为"仅以闭环方式输出FG"。 这样,FG将在设备进入闭环后立即开始输出脉冲。

    设置开闭环阈值取决于电动机的BEMF。 如果马达的BEMF常量较低,您可以设置较高的阈值。 我对RM的解释与之前发布的内容相同。

    此致,

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu,您好!

    非常感谢您的建议。

    今天我与客户进行了讨论。 客户了解必须在其应用中应用正确的RM=4.7欧姆。 另一方面,他担心实际相位电阻因电机偏差,环境温度,电路板布局而发生变化。
    这就是他使用稍大的RM (如RM=5.64欧姆,6.11欧姆)进行测试的原因,并仔细检查以下路径中的开路到闭环转换。 在这种情况下,客户的问题是FG频率在从开环到闭环的过渡点不稳定。

    客户要求是

    -如何改善从开环到闭环过渡时的不稳定FG现象。 您能否帮助他确定哪些参数可以改进。

    -在他的评估中必须检查哪种特征。

    您 是否还可以支持从开环到闭环的无缝快速过渡。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东洋,

    我将在星期一与您进行讨论

    此致,

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东洋,

    DRV1.0975万是一个无传感器驱动程序。 换向逻辑基于已编程的电机参数的准确性。 由于RM中的变量是20 % - 30 % , 设备可能无法准确估计BEMF零交叉点。

    我们的产品组合中有MCF8316A,这是一款新发布的IC。 这是一种单芯片,无代码无传感器FOC解决方案,可解决与速度跳跃或电机参数变化效应相关的问题。 您能否检查客户是否对此零件感兴趣? 以下是指向数据表的链接。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mcf8316a.pdf

    此致,

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu,您好!

    我很抱歉。 客户需要了解的是1)改进从开环到闭环的无缝和快速转换的方法,2)他专注于启动评估的特征类型。

    您是否认为以下转换可以实现无缝,快速地转换到闭环。 如果这是正确的方式,请让他知道客户应该检查哪种性能。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东广山

    1)改进1.0975万改进从403.827万从开403.827万开环到闭环无缝快速过渡的方法

    通过最小化对齐时间,增加开环加速常量A1,A2以及设置开环到闭环的较低阈值,可以实现从开环到闭环的快速转换。

    2)他1.0975万他专注于403.827万专注于启动403.827万启动评估的特征类型。

    我不确定这个问题与上一个问题有何不同。 遵循上述建议应有助于最大限度地缩短启动时间。  

    您标记的红色箭头是过渡到闭环的路径,

    此致,

    Vishnu