This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:霍尔过滤

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z, DRV8316, DRV8316REVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1089825/drv8316-hall-filtering

部件号:DRV8316
主题中讨论的其他部件:MCT8316Z,,

您好,我们在系统中使用DRV8316和MCT8316Z,并有以下问题

对于DRV8316,霍尔信号从电机发送到微控制器。 我们正在考虑添加上拉二极管和TVS二极管。 您是否还建议添加一个串联电阻器和小电容器以改善滤波?

对于MCT8316Z,大厅是否需要任何过滤? 此外,大厅的最大IO电压是多少? 5伏电压是否正常? 数据表似乎缺少此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了说明这一点,我们将使用MCT8316Z的数字大厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    通常,我们为数字霍尔输出实施霍尔上拉和小型滤波电容器,如下所示。 我们在DRV8316REVM上执行此操作,如下所示。  

    DRV8316REVM:

    小型系列电阻器和电容可进一步帮助滤波,但不需要。 与TVS二极管一样,它可以帮助处理任何瞬变,但不需要。 这取决于您是否认为霍尔信号易受系统噪音的影响。  

    对于MCT8316Z,霍尔输入不应超过AVDD。 因此5V过高,不应使用。 可以使用滤波,但只要有AVDD或更低的上拉,数字霍尔信号就不需要滤波。  

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否建议使用AVDD电源或片载降压转换器为MCT8316Z的霍尔供电?
    如果5V霍尔信号进入MCT8316Z上的霍尔输入,会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:  

    由于额定额定值为AVDD的ESD二极管保护霍尔输入HPx/HNx,因此不建议使用5V霍尔电源信号。 我需要检查ESD二极管的"快退"电压在这里的设计。 这种电压意味着,当超过此电压时,ESD二极管发生故障,I-V曲线将恢复到较低的电压,并且大量电流会通过短路的ESD二极管流入AVDD。  

    这取决于为霍尔传感器供电所需的电源电流。 降压可提供高达200mA的电流(取决于使用的滤波器),AVDD可提供高达30mA的电流。  

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDO的平均电流是30 mA吗? 如果您消耗的电流过大,故障模式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,您能否确认以下情况是否正常:
    —使用数字大厅时,使HNX引脚保持浮动状态
    -即使驾驶员处于睡眠状态,也要保持FG和nFAULT达到3V3
    -未使用制动销(拉至GND)并通过SPI更改制动状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我想说30mA。 我在上一次答复中作了更正。 如果您消耗过多的AVDD电流,则AVDD将开始掉电并降低电压。 如果VAVDD低于VAVDD_UV,则会出现AVDD_UV故障。  

    1)只要 处于数字霍尔输入模式(请参阅下面的PWM_MODE),您就可以让HNx引脚保持浮动状态

    2)是的,您可以将FGOUT和NFAULT上拉至3.3V。 当驱动器休眠时,逻辑内核关闭,除nSLEEP引脚外的所有设备都被禁用,并且设备仅消耗1.5uA。nFAULT和FGOUT不会消耗任何电流,因为用于漏极开路配置的内部MOSFET关闭。  

    3)当然,您可以在SPI上使用制动位,而不是使用制动销(通过绑定到GND禁用)。 制动销和制动位在设备中或。  

    谢谢!
    亚伦