This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350H-EVM:高效,准确的BLDC电机控制

Guru**** 657980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1090942/drv8350h-evm-efficient-and-accurate-bldc-motor-control

部件号:DRV8350H-EVM

我们正在尝试控制一台小型医用3相BLDC电机,以获得广泛的RPM。 为了进行测试,我们使用DRV8350H EVM。  

我们已调整固件以使用6-PWM模式。
我们当前的固件使用霍尔传感器(仅连接到MCU)实现低转速(低于3000),使用BEMF读取实现高转速(高于3万)。 固件的所有部件都是TI提供的含传感器和无传感器的样本的组合。

我们面临的问题是,中速(3000-30000)3万) RPM的电流非常低效。

我们尝试了一些参数组合,例如霍尔/BEMF,PWM周期和占空比。 下面是一些测量值:
低转速- 0.05A-0.16A
中等转速-指数增长,最高可达0.40A
高转速- 0.14A

中等范围的最佳电流应为~0.18A

您可能会建议一些技术来降低功耗,或者建议一些示例代码以获得参考。

谢谢!