This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:输出阻抗问题

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1091520/drv2624-output-impedance-question

部件号:DRV2624

大家好,

请您帮助我解释 以下3个参数的含义吗?

或者有一个培训视频可以与我们分享?

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chia:

    Zo (SD)和Zo (STBY)值是待机模式下DRV2624的输出阻抗(设备开机时处于待机状态,NRST=1,不播放波形)或设备处于关闭模式时(NRST =0)

    当设备处于待机或关机状态时,可按以下方式对输出进行建模:

    值ZLOAD (th)是导致过流保护(OCP)跳闸的负载(LRA或ERM)阻抗。 这意味着以下情况将导致设备跳闸OCP,并且设备将进入待机模式

    此致,

    亚瑟