This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:为什么我能在任何地方找到Hap-Touch BoosterPack?

Guru**** 2373200 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625EVM-CT, DRV2605EVM-CT, DRV2625, DRV2625EVM-MINI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/566885/drv2605l-why-can-t-i-find-a-hap-touch-boosterpack-for-sale-anywhere

部件号:DRV2605L
主题中讨论的其他部件:DRV2625EVM-CTDRV2605EVM-CTDRV2625DRV2625EVM-mini

TI站点说Hap-Touch booterpak在Newark仍然可用,但他们没有列出它。

不在TI商店,因为它是到Newark进行销售的。

那么有什么交易呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Barry,

    此设计不再受支持。 我很抱歉混淆了。 我们将从TI网站上删除该设计。 它本应在去年被拆除。 触觉设计中是否有什么特别的帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望有一个简单,低成本的概念演示器,就像这样。 我已经订购了一个Adafruit i2c板,用于Arduino,但这款BoosterPack更理想。 我想尝试为有听力问题的用户转换金属探测器音频。 已在一个名为Makro Racer 2的探测器中完成。 蓝牙套件是否仍然可用? 很遗憾BoosterPack被杀了,但我想我可以在Ebay从中国订购,然后等待几周。 element14在英国的销量不错,但配送可能是一个致命的问题。 您的SO CA办公室可能有一个座位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将查看HapTouch,但这是一个旧演示。
    DRV2605EVM-BT已推出,但当前的Apple应用程序无法正常工作。 我们将删除此EVM,并将其替换为DRV2625EVM-BT (非常相似的EVM,但使用我们的新驱动程序和更新的应用程序)。 如果您想使用DRV2605EVM-BT进行评估,我可以向您发送预发布的Apple应用程序,该应用程序可以使用Apple的Swift Developer程序的免费版本进行安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    鉴于"Basslet (Basslet) Kickstarter项目建议振动会使人类的反应比预期的要高,蓝牙将是一个有趣的尝试。 但对我来说,有线解决方案可能更经济实惠,更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以使用当前EVM之一,如DRV2625EVM-CT或DRV2605EVM-CT? 我们还拥有DRV2625EVM-mini,非常适合制作原型。 使用DRV2625,您可以将NRST,TRIG和VDD实际绑定在一起,当您将它们全部拉高时,驱动程序将启动并使用默认设置驱动一个LRA。 如果您可以访问可提供~300mA输出的GPIO,则可以使用它来驱动EVM-Mini并使原型快速启动和运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我看来,DRV2625不支持音频振动行为,我认为我需要这种行为。 许多金属探测器具有不同目标ID的独特螺距-了解ID传输到触觉电机设备的效果会很有趣。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,DRV2625没有音频到Vibe。 但是,音频到振动适用于低于200Hz的低音。 我认为您将要处理的音调可能是更高的频率。 25和05具有集成的波形库,因此您可以使用MCU将许多不同的波形分配给特定的音调。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Barry,

    您对此线程还有其他问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我没有太多时间来做更多的工作,但我仍打算这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelly,

    预发布的应用程序支持iOS10上的DRV2605EVM-BT? 你可以按我的方式发送吗? 我刚刚购买了此套件,希望我可以即插即用,但iOS10崩溃使其无法启动。

    谢谢!
    Logan