This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711 ISGAIN容差

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/570036/drv8711-drv8711-isgain-tolerance

部件号:DRV8711

大家好,

ISGAIN的DRV8711数据表中没有提供容差。 任何人都可以评论可能期望的最小/最大值和tempco。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sheldon,

    我们将进行调查并作出答复。 这可能需要几天时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick,

    您是否成功获得了这些规格?

    Sheldon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sheldon,

    我找到了一些数据,以提供近似的管芯到管芯变化。

    增益变化(%)
    5. +/- 5
    10. +/- 5
    20. +/-10
    40. +/-10

    增益每摄氏度约为008 %

    很抱歉,这花了这么长时间。