我们希望使用3相(50/60Hz)整流电源来驱动带有drv103h芯片的电磁阀。 基本上,我们希望在安全空间中消除直流/直流转换器,并获得更灵活的系统。 变压器已可用,为25Vrms。 该设计将在高压(深水)下使用,因此仅限于使用大电容器来平滑纹波。 无任何容量时,最大电压为36V,最小电压为26V。 drv103h能否处理此波纹(300/360Hz)? drv103h最大工作电压为32V,整流36V峰值是否会损坏部件(长期)或以任何其他方式影响部件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们希望使用3相(50/60Hz)整流电源来驱动带有drv103h芯片的电磁阀。 基本上,我们希望在安全空间中消除直流/直流转换器,并获得更灵活的系统。 变压器已可用,为25Vrms。 该设计将在高压(深水)下使用,因此仅限于使用大电容器来平滑纹波。 无任何容量时,最大电压为36V,最小电压为26V。 drv103h能否处理此波纹(300/360Hz)? drv103h最大工作电压为32V,整流36V峰值是否会损坏部件(长期)或以任何其他方式影响部件?
您好Stephan,
请理解,我们尚未在您询问的异常PDC条件下对DRV103进行特征描述,因此我提供的答案是基于我对设备的最佳理解。
无任何容量时,最大电压为36 V,最小电压为26 V。DRV103能否处理此波纹(300/360 Hz)?
绝对最大电源电压额定值为+40 V。因此,它应该能够承受+36 V峰值电平。 最大工作电压为+32V,我确实希望当电压超过该电平时,器件仍可工作,但TI不能保证在+32V以上的电压下工作
DRV103数据表指出:“DRV103在单个+8V至+32V电源之间工作,性能卓越。 在整个工作电压范围内,大多数行为保持不变。 典型性能曲线中显示了随工作电压而显著变化的参数。” 表示与+40 V绝对最大值相关的性能的曲线是静态电流与结点温度的比较,以及延迟与结点温度的比较。
DRV103最大工作电压为32 V,整流峰值是否会(长期)损坏部件或以任何其他方式影响部件?
DRV103处理支持+40 V绝对最大值,+36 V电平不超过该电平。 较高的电压本身不应成为影响设备短期或长期可靠性的问题。 使用较高的电压电源操作会增加功率消耗并提高结温。 热是影响半导体的长期寿命的一个因素,可以通过Arrhenius等式进行预测。 很可能,如果输出DMOS晶体管从负载吸收大量电流,其功耗将是自热的最大因素。
此致,Thomas
精密放大器应用工程