This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在查找带有电机+反馈传感器的直流电机驱动器

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/569564/looking-for-a-dc-motor-drive-with-motor-feedback-sensors

您好,

我正在 寻找 一个带有电机+反馈传感器的电机驱动器。 我计划在DC电机上工作,并请求您帮助确定要购买的合适电机驱动单元。

 

要求:

a)     刷式直流电机驱动板(~1kW或以上)

B)     刷式直流电机(~1kW或以上)

C)      传感器接口(编码器,电流)

d)     应能够与董事会通信

 

类似于RDK-BDC24刷式直流电机

 

谢谢!
Albin

0821 2409373

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Albin,您好!

    您是否正在寻找现有EVM? 大多数主板的功率小于1kW。

    您的要求中的其他问题:
    A)系统电压是多少?
    C)什么类型的电流传感器?
    d)什么类型的沟通?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    是的,我正在寻找现有的EVM。 请推荐最大功率的。 我相信该模块将具有板,电机和所需的传感器。

    我可以使用任何系统电压  和电流传感器。

    通过RS232/USB进行通信。 即使EVM有其它通信,我也可以计划使用小型接口板。

    谢谢!
    Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Albin,您好!

    大多数EVM不包括电机。 如果包括,则电机不能达到1千瓦。 此外,大多数涂刷电机EVM不包括编码器。

    选项有限:

    带电机和编码器--电流限制为6A连续电流,12A峰值@ 50V
    store.ti.com/DRV8412-C2-KIT-DRV8412-Integrated-Motor-Driver-for-Brushed-and-Stepper-Motors-with-Piccolo-F28035-controlCARD-P2225.aspx</s>8412 2.8035万2225.

    不带电动机和编码器--电流为15A连续电流,20A峰值@ 45V

    www.ti.com/.../drv8701evm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    我能否从TI获得RDK-BDC24。 仅用于工作台。 我们不打算使用这种方法进行开发。

    我是否可以获得一个RDK-BDC24?

    谢谢!
    Albin