This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:测试时DRV8842未提供足够的输出电压

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/568839/drv8842-drv8842-not-giving-sufficient-output-voltage-while-testing

部件号:DRV8842

你(们)好

我正在使用DRV8842驱动线性执行器电机。 为了测试目的,我设置电路(无电动机负载)。 VM=12V (实验室电源),驱动电动机输入,5V电源,VREF短接到V3P3OUT,Isen到接地,I0-I4到VREF (使其高)。 我想在OUT1和OUT2之间获得12伏电压。 但我得到的只有3.6V。 有人能帮我解答一下,如何获得12伏驱动输出。 我使用的是车锁中使用的9V-12V线性执行器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhil,您好!

    如果您将输入设置为0/0以外的静态值,则其中一个或两个输出应为12V。

    nSLEEP和nReset的状态是什么?

    VCP电压是多少?

    输入是否为PWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick

    散热垫连接问题。 与PPAD (散热垫)的连接不正确。 这就是它提供较低输出电压的原因。 我连接正确,现在我在OUT1和OUT2之间获得12V输出。

    谢谢你瑞克

    此致

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akhil,您好!

    感谢您发布问题原因。