请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8302 我们正在使用基于DRV8302 EVM的设计,并且在开环模式下一致运行BLDC电机时遇到问题。 看着门信号,我们看到脉冲下降,高侧门驱动上的孔等,同时以~1000RPM运行(最终我们将达到8000RPM)。 不熟悉电动机驱动器,这些是预期的,还是指出了一些问题? 输入到DRV8302的PWM信号不会表现出这些行为,并且看起来很好(基于20kHz的PWM)。 我们使用AOB290L FET为电动机驱动器运行12伏电压,我们确实将2.2uF GVDD电容提高到了4.4uF,这似乎改善了信号,尤其是在前沿门廊上。 但我们假设当栅极电压达到12伏且FET开始开启时会出现一些伪迹,但下降边缘的伪迹是否相同? 不确定是什么导致了中断(故障一直处于高位,在所有3个相位上都发生)
蓝色代表PWP-H,粉色代表PWP-L,绿色代表FET门。