This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DRV8711:演示应用程序

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/570686/boost-drv8711-demo-application

部件号:BOOST-DRV8711
主题中讨论的其他部件:MSP430G2553

您好,

首先,我的英语很差。 我有MSP430 和 drv8711 增强器包。我的问题如下图所示。单击连接目标后,错误是0xe32c没有可用的源 0启动板  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tolga,

    您是否正在使用方法1加载固件?
    您是否遵循了用户指南第4.2 节中的所有步骤?
    图中显示的是哪个步骤?

    如果是,请尝试方法2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注

    您是否正在使用方法1加载固件?

    我使用方法1加载固件。

    您是否遵循了用户指南第4.2 节中的所有步骤?

    我遵循用户指南4.2 部分中的图8。 直到图8才出现问题。  在“调试”菜单中 ,右键单击TI MSP430 USB1_0连接,然后选择“连接目标”。  到目前为止一切正常

    图中显示的是哪个步骤?

    经过短暂延迟后,appProgram.out文件将加载到MSP430G2553上

     如果是,请尝试方法2。

     

    我对方法2有问题。

     

    用户指南对我说在Code Composer Studio选项卡下选择现有的CCS Eclipse项目(图10),但 在Code Composer Studio选项卡下没有现有的CCS Eclipse项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将十六进制文件发送给我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tolga,

    我们将进一步研究这一问题。

    在等待时,请确认是否已卸下了WFP 1.0 和WFP 1.6 跳线,并且TXD和RXD跳线已在Launchpad上水平对齐?

    另请重试方法2。 选择File -> Import (文件->导入)后,选择“CCS Projects”(CCS项目)而不是“Existing CCS Eclipse Projects”(现有CCS Eclipse项目),然后继续方法2。 在较新版本的CCS中,选择选项似乎已更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在等待时,请确认是否已卸下了WFP 1.0 和WFP 1.6 跳线,并且TXD和RXD跳线已在Launchpad上水平对齐?
    我确认


    LSO请再次尝试方法2。 选择File -> Import (文件->导入)后,选择“CCS Projects”(CCS项目)而不是“Existing CCS Eclipse Projects”(现有CCS Eclipse项目),然后继续方法2。 在较新版本的CCS中,选择选项似乎已更改。


    我发现了。 但这是个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tolga,

    BOOST-DRV8711是否工作正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工作不正常