This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205-Q1:关于使用半导体工艺和闩锁测试

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/569935/drv3205-q1-about-using-semiconductor-processes-and-latch-up-test

部件号:DRV3205-Q1

您好,

我的客户正在使用DRV3205-Q1。
他也有同样的问题。
请回答以下问题,请回答。

问题1:DRV3205-Q1 使用哪些半导体工艺?
-> CMOS? 还是BIC?

问题2:如果是CMOS,TI是否确认了闩锁测试?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这个问题的进展如何?

    此致,
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu-san,

    是的,我们在DRV3205-Q1上运行闩锁测试,以确认没有问题。

    此致,

    将托斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toth-san,您好!

     感谢您的回复。

     半导体是否处理CMOS?

    此致,

    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu-san,

    流程为BIC

    此致,
    将托斯