请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BOOST-DRV8711 主题中讨论的其他部件:DRV8711, DRV8829
我尝试将DRV8711与MSP432配合使用,但几乎没有成功。 我已经浏览了驱动程序随附的MSP430代码,并试图将其移植到MSP432,但没有成功。 我正在尝试将驱动程序库与MSP432配合使用,以编写代码来使用SPI进行通信,但我在读取寄存器时遇到问题。 是否有人使用MSP432来控制步进电机(DRV8711作为驱动器)?