This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:霍尔传感器间距

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307, DRV8307EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/570874/drv8307-hall-sensor-spacing

部件号:DRV8307

DRV8307是否与120度间隔的霍尔传感器兼容,如果不兼容,是否有方法使其兼容?  


谢谢!


Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    是,该设备与120度间隔的霍尔传感器兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的回复。 我在DRV8307EVAL板上测试了两种类型的电机:一种具有120度间隔的霍尔,另一种具有60度间隔的霍尔。 120度电动机根本不工作,但60度电动机工作正常。 两个电机使用相同的霍尔传感器IC,至少根据制造数据,两个电机均为24V,但它们的极数不相同; 一个是4极,60度间距,另一个是14极,120度间距,它不能与DRV8307正常配合使用。 想法?

    谢谢!

    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的回复。 我在DRV8307EVM上测试了两个电机;一个是4极转子/6极定子,霍尔位于60度,另一个是14极转子/12极定子,霍尔位于120度。 14极电机不能与DRV8307配合使用,4极电机运行良好。 我尝试了14极上的所有绕组/霍尔组合,但它无法正常工作。 我用同一个电机的另外两个样品验证了坏的运行情况,结果相同。 想法? 建议?

    谢谢!

    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    请参阅以下帖子: e2e.ti.com/.../142.9865万

    对于4极电机,120度的间距是正确的。
    对于14极,间距为17.14 deg。 设置Hall1 @ 0,Hall2 @ 17.14 +(6 * 17.14)= 120,Hall3 @ 34.28 +(12 * 17.14)= 240度,结果具有相同的间距。

    您是否确定已正确连接相位以用于电机的霍尔序列?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供间距信息。  

    我绝对确信我的相位和大厅连接正确。  就踢脚而言,我只为了以防万一而浏览了所有组合;其中没有一个是在DRV8307上工作的。  

    按照我的计算,我的4极马达应该有60度的大厅,这是有意义的。  毫无疑问,我分开了一个14极的电机,传感器的物理间距为120度。  另外,我现在正在运行一个14极的马达,它有一个不同的驱动器,来自ST Micro的L6235Q,它运行得很好。  换向波形看起来很完美。      


    Phil