This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:液压电磁阀的模拟控制和放大

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/570537/drv8844-analog-control-and-amplification-for-hydraulic-solenoid

部件号:DRV8844

我们需要您对用于操作多个液压电磁阀的PLC控制装置的建议。  

我们的案例和要求如下:

我们有模拟控制电磁阀,其工作电流为(2至28伏直流)和(0.3 至2.5 安培)。

我们需要使用提供输出信号(0至10伏直流)或(4至20毫安)的模拟PLC来控制上述电磁阀

因此,我们需要一个电磁阀驱动器来使用PLC信号输出来操作电磁阀调制。

 

我们获得了您的DRV8844,并按以下方式在电路中连接:

  • 我们在CP1和CP2之间连接了一个0.01 微法拉(100 V)电容器
  • 我们在V3 P3输出和VNEG之间连接了0.47 微法拉(6.3 V)电容器
  • 我们在VCP和VM之间连接了一个0.1 微法拉(16 V)电容器
  • 我们在VM和VNEG之间连接了10微法拉(50 V)电容器
  • LGND,带有来自PLC输出的负输出信号
  • 1N1,带有来自PLC输出的正输出信号。
  • 输出1至电磁阀继电器的负极。
  • VM至电磁阀继电器的正极。
  • 至驾驶员的电源正极至VNEG负极(24伏电源)

尝试此设置后,我们的要求未能满足。

我们需要知道这些连接是否正确。

此外,如果为满足我们的要求而需要安装任何进一步的组件或附加组件,我们还需要您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ahmed,

    设置后您获得了什么结果?

    您是如何连接EN1信号的?

    PLC输出的正输出信号相对于LGND是否超过7V? 这违反了绝对最高评级。

    PLC的输出如何变化? 是PWM信号还是模拟电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick

    1-我们获得的输出始终为10伏,甚至没有从plc获得任何信号(始终打开)

    2-我们没有使用EN1

    3- plc的输出是一个调节输出+ve信号,其中-ve信号(逻辑接地)为0至10伏(但在任何情况下这都不会改变驱动器的输出)。

    4 plc可以提供以下值-从0到10 VDC

                                                            -从-5至5 VDC

                                                            - 0至5 VDC

                                                            - 4至20 AMP  

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ahmed,

    PLC应提供0至5V电压。 -5V或+10超出绝对最大值。 设备可能已损坏。

    请尝试以下操作:
    卸下负载,然后用24V至GND的电阻分压器替换(建议使用30k/10k以产生6V电压)。 将中点连接到OUT1。
    输出应约为6V。
    将EN1,nReset和nSLEEP设置为逻辑1。 这些是启用输出所必需的。
    如果设备运行正常,则输出现在应为0V。
    将IN1设置为逻辑1,输出应为24V。

    请提供您与设备的连接示意图吗?