This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:此驱动程序的应用程序

Guru**** 2378430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842, DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/570054/drv8842-aplications-for-this-driver

部件号:DRV8842
主题中讨论的其他部件: DRV8305

您好, 我需要控制器,无刷电机,直流无传感器。 此驱动程序是好选择吗?  

在数据表中,我看到8.2 .1点。 设计要求。  

我不n´t电动机绕组电阻和电动机绕组电感。  

我向制造商马达发送问题,他回答说,由于马达具有电子控制装置,因此参数通常不用于设计用途。

我需要使用此参数进行设计?

您能解释一下这个参数吗?

目标切碎 电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户489.866万,

    DRV8842适用于拉丝电机驱动器。

    您要控制的电机型号是什么? 您是否打算运行梯形或FOC?
    您需要了解一些参数,例如系统电压,电动机停转电流,电动机额定电压。 这些参数有助于缩小选项范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 感谢您的支持。  您好, 感谢您的支持。

    我附上了汽车特征模型 15.0918万

    我认为这个马达的控制将会使梯形系统变得强大。  。

    该电机具有三芯电线, 第三根电线分别为电机控制器和电机绕组供电。

    是一种无钢丝电动机和感应器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉, 这很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户489.866万,

    您的系统电压是多少? 您是否计划使用5V或14V版本?

    我假设您使用14V版本的15.0918万和可选电机配置,并连接到外部控制器。

    具有外部MCU和FET的DRV8305将是一个不错的选择。