This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:DRV8840停止并需要重置

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/569740/drv8840-drv8840-stops-and-require-reset

部件号:DRV8840

支持路径:/Product/开发和故障排除/

DRV8840与PWM (约8kHz)配合使用 ,连接至 启用输入,相位输入用于方向。

睡眠=高

衰减=低

I0,I1,I2,I3和I4均为高

起动时复位值低,然后高。

电流限制设置为约3A。

VM = 9V。

 4欧姆扭矩电机已连接,并且  从0 % 到100 % PWM (双向)运行良好。 但是,   如果在PWM处于10 % 和100 % 之间时负载断开,则PWM停止!和DRV8840需要重置才能再次启动。  

在数据表中,说明OCP可以提供此状态,但在这种情况下,电流低于此限制。

以前见过此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TDS您好,

    您是否正在监控nFAULT引脚? 假设nFAULT引脚断言,请查看nFAULT引脚断言之前的电流。 放大至2至5us/分割。 您能否在nFAULT断言之前提供当前,nFAULT和nSLEEP的范围捕获?

    nSLEEP如何连接? 它是否通过电阻器被拉至逻辑高? 如果是,电阻器的值是多少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。

    当我开始测量电流时,我观察到大量噪音,噪音来自释放感应负载时产生的峰值。

     

    范围图片:

    黄色曲线是nFault信号,粉红色曲线是在等电阻器(0.1 ohm)上方测得的电流。

    100mV给出1A。

    nReset和nSleep始终较高。

    当我在OUT1和OUT2之间连接一个47nF盖时,问题已解决。

     

    释放 脉冲发出的噪音可能会以某种方式传输到电路中,从而引发问题。 (此脉冲产生的电流不应超过最大1A)。

     

    此致

    Tor Dag

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tor Dag,

    您的问题得到解决是很好的。 这可能是噪音造成的。

    您是否需要任何进一步的帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick

    不适用于此问题。

    此致

    Tor Dag