This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:DRV110感应引脚输入特性,用于设计合适的低通滤波器

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV110EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/570026/drv110-drv110-sense-pin-input-characteristics-for-designing-suitable-low-pass-filter

部件号:DRV110

您好,

我有兴趣了解感应引脚的输入特性 ,即DRV110的阻抗,或以散装R,C和L表示的等效输入。  我正在为我的应用设计额外的电流感应滤波,但我希望我的滤波选择不仅仅是基于经验性的剪切和尝试。  TI是否具有可共享的感应引脚输入的规格或特性?

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,

    感应引脚是高阻抗比较器输入,对于大多数应用,可以忽略其阻抗。 数据表建议使用R = 1K和C = 100pf的简单RC滤波器。 这也用于我们的DRV110EVM。

    为什么您的应用需要设计良好的过滤器?