This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:DRV8301模拟模型

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/565933/boostxl-drv8301-drv8301-simulation-model

部件号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他部件:DRV8301DRV8305

我正在使用DRV8301 IC,我想创建DRV8301 IC的模拟模型,例如在Simulink或PSIM等中。是否有任何可用的信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,乔哈里:

    此帖子可能有所帮助: e2e.ti.com/.../124.7395万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔哈里:

    我们刚刚为InstaSPIN开发了一个PSIM模型,它使用的是F2.8069万 LaunchPad。 有关  详细信息,请访问powersimtech.com/.../。

    如果您向support@powersimtech.com发送请求,我们很乐意为您提供模型文件。 DRV8301和DRV8305非常相似。

    此致,

    Powersim