This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2604:DRV2604's模拟输入问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2604
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/568903/drv2604-question-of-drv2604-s-analog-input

部件号:DRV2604

您好,先生:

我们 想知道,在模拟输入模式下,振动器振动或静音时是否可以修改任何位地址。
 当客户将A长时期模拟信号插入针脚B1时,振动器始终在振动。

 

示例:

模拟输入振幅>0.9V,DRV2604振动振荡器

模拟输入振幅<,=0.9V,DRV2604停止振动振动器

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年20月01日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    我并不完全理解这个问题。 这是否使用用于LRA或ERM的模拟输入? 模拟输入使用1.8V参考电压。 因此,输入1.8V电压时,输出应为满刻度。 在0.9V时,HTE输出应为50 % ,在0V时,输出应停止。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kelly,这项测试是由LRA完成的。 非常感谢...Wayne Chen