This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:是否需要DRV8701飞轮二极管?

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8871, DRV8870, DRV8872
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/569083/drv8701-drv8701-freewheel-diodes-required

部件号:DRV8701
主题中讨论的其他部件: Tida-0.062万DRV8871DRV8870DRV8872

您好,

我正在使用一个刷式电机驱动器,该驱动器基于具有CSD1.854万Q5BT MOSFET 的DRV8701,以驱动24V 50W BDC齿轮电动机。 为了参考,我购买了DRV8701-EVM评估板,我指的是TIDA-0.062万,DRV8701和DRV8701-EVM数据表。

这是我第一次尝试 从头开始设计电机驱动器,我过去一直使用L6203设计。  我对整体设计很满意,但我 有几个关于在突然制动/方向改变等情况下保护MOSFET 的问题。使用L6203,我 会在 电机输出上放置一个RC缓冲器,以及一台电视, 将虚拟机导轨上的峰值限制为最小值。

我注意到MOSFET的任何设计都没有外部续流二极管。 这是否因为内部MOSFET二极管被认为足够了?  我的PCB上是否应该留出空间用于外部二极管? 此外,我是否应该在MOSFET桥接器输出上提供任何其他保护,以防止电动机突然停止或方向变化?

此致

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    内部MOSFET二极管通常可以在续流时处理电流。

    对于有关电压峰值的问题,如果空间可用,则为附加电路添加空间通常是一个好主意。

    仅供参考-- 50W时,DRV8870,DRV8871或DRV8872也可以工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,Rick,非常感谢。

    对于H形桥输出的平滑/夹紧峰值,您是否有任何建议? RC Snubber和/或TransZorb是否是合适的解决方案? 我浏览了TI数据库,但没有找到解决方案。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    适合使用RC减震器和/或TransZorb。

    提供电压峰值解决方案很困难,因为应用 差异很大。

    在 极端条件下评估系统的最大电压非常重要,以确认绝对最大电压未超出。