This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.1873万:DRV1.1873万EVM PWM调整SPD_Adj电位计

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/568989/drv11873-drv11873evm-pwm-adjust-the-spd_adj-potentiometer

部件号:DRV1.1873万

尊敬的先生:

我正在使用DRV1.1873万EVM连接12极BLDC电机。 然后为H1收割台供电,电机将快速平稳地启动。

但是当我  逆时针调整R6电位计以提高 转速时,电动机变快并且失控。 虽然我停止调整R6 ,但转速仍在不断提高。  

我最后关闭电源电压以停止电机。

请问这件事发生了什么? 出什么问题了吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lucifer,

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lucifer,

    您能否向我们提供电动机加速时电动机绕组电流和PWMIN引脚的图片?

    谢谢!
    SEIL