This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-HC-C2-套件:连接外接电位计

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/569015/ccs-drv8301-hc-c2-kit-connecting-ext-pot

部件号:DRV8301-HC-C2-Kit

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我能否将外部电位计连接到电位计8301以进行速度控制。  谁能建议将其连接到DRV8301-HC-C2-Kit的位置,即哪个引脚和端子。

Thx

KVRao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,K.V.,

    是的,您可以连接和使用外部电位计。 请参阅文章 e2e.ti.com/.../114.5713万 以了解如何执行此操作的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rick先生:


    感谢您提供信息。  我的程序使用内置电位计R28工作正常。  现在我想连接外部电位计,而不是从主板上取下R28电位计。  

    我需要访问任何可用ADC上的左侧。  请给出建议。

    Thx

    KVRao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,K.V.,

    假设您有修订版D板,ADC-A4 (J1的针65)可用。

    您必须创建连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rick先生:

    感谢您提供信息。  要轻触J1的针65,我需要制作一个新的电路板,因为插针未连接到任何端子。

    想知道我是否可以使用J5的Pin 38来测试ext pot。  车载电位计可保持在原位。

    请给出建议。

    Thx

    KVRao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,K.V.,

    不建议这样做。 在最佳情况下,车载电位计将更改外部电位计上的电压。 在最坏的情况下,可以在3.3V和GND之间产生短路。

    有两个选项:

    导线可焊接到电路板底部J1的引脚65,以使用ADC-A4或
    车载电位计可拆卸并更换为外部电位计