This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:DRV8842在低占空比下产生刮擦电机噪音

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/567768/drv8842-drv8842-creating-scratchy-motor-noise-at-low-duty-cycles

部件号:DRV8842

在20kHz PWM频率下工作,在低占空比下,会出现恒定但不一致的刮擦噪音(约500-1kHz频率)。 占空比越低,占空比越大。 改变PWM频率/周期不会影响刮擦频率。 失速(固定电机轴)不会影响频率(不是机械,轴承等)。 我们使用了不同的电机控制器,运行了相同的代码,噪音不再存在。 这是DRV8842的某种衰减问题还是转换率问题?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jamey:

    什么被视为低占空比?
    使用哪种衰减模式?
    您是否正在使用任何当前法规功能?
    在运行不同的电机控制器时,您是否观察了两个控制器的输出以确定有何不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么被视为低占空比? 答:少于20 - 30 %
    使用哪种衰减模式? 答:我们尝试了所有三种方法,结果都是一样的。
    您是否正在使用任何当前法规功能? 答:我们将控制器的电阻选项设置为100 % (我们现在正在尝试不同的设置)
    当运行不同的...? 答:DRV8842具有尖锐的脉冲边缘。 NXP部件具有圆形脉冲边缘。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用不同的当前法规进行测试,结果相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有另一个看法。 通过向DRV8842提供19.29kHz稳定脉冲,电机的输出显示与输入不同的PWM信号(请参阅屏幕截图)。 频率的变化不一致,宽度也会变化。 我还能够将刮擦噪音与DRV8842关联起来,在DRV8842开始注册输入脉冲的阈值周围启用和禁用不一致。 这与2 % 占空比有关。 随着RPM的增加,噪音消失。 输出PWM的开关性能不会随着占空比的提高而改善。

    因此,根据这些结果,我们似乎遇到了两个问题:

    问题1:

    DRV8842不希望在低于2 % 占空比时工作。 DRV8842的输出仅在接收到高于1.52 % 的占空比后启用。 DRV8842输出不一致地启用/禁用,直到达到高于2 % 的负荷。

     (屏幕截图1,蓝色突出显示不一致的PWM,橙色突出显示不一致的启用/禁用)

    问题2:  

    DRV8842在发送至输入的任何工作状态下均显示不稳定的占空比和频率/周期。

    (屏幕截图1和2,蓝色显示不一致的PWM,橙色显示出现一些奇怪的抖动。 随着RPM的增加,此区域将上升,最终变为与输出(18VDC)相同的级别)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍在寻求有关此问题的帮助。 现在更多地观察到这个问题,这种摇晃的PWM输出会在某些频率窗口中产生噪音。 例如,2 5 % 占空比,15 20 % 占空比,30 35 % 占空比即使在电机停转的情况下也会发出较大的噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jamey:

    我对答复的拖延表示歉意。  我们正在与我们的设计人员一起进行调试,我应该在接下来的24小时内收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中一个噪音点的屏幕截图。 (电动机以~Ω 40 % 工作状态运行)

    相同的占空比,但电机停转。

     

    输出脉冲被阻塞非常奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jamey:

    从上面的帖子看,设备似乎正达到电流限制并进入混合衰减的间隔。 如果使用慢速衰减,声学性能是否会更好?

    输出中显示的断路由DRV8842内的输入去毛刺电路解释。 输入信号出现在INX引脚上后,必须先通过脱毛器,DRV8842才能更改输出状态。 这种脱毛器随机需要400到800 ns的时间,因此,当触发持续定时的INX信号时,相应的输出将在该脱毛规格范围内关闭。

    对于上面所示的电机输出状况,我有几个问题:

    1) 在此测试过程中,设备的温度是多少?
    2) 通过电机驱动的电流有多少?
    3) 在此PWM帧期间,VM电压是什么样子的?
    4) nFAULT引脚的状态是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.室温。

    2.停转时为2A,无负载时为50mA

    3.?

    4,正常

    我担心这个脱毛器是一个表演的堵头。 它会产生一个很好的脉冲,并输出一个随机延迟的400到800ns脉冲,它甚至会随机改变宽度。 这会产生我们无法处理的噪音。 这显然是你所说的脱毛规格的设计。 我在任何DRV8842数据表中都看不到“去毛刺”一词。 遗憾的是,我们在内部对这些装配件进行了全面生产。