This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC选择

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/569149/ic-selection

大家好,

我为我的应用设计了门驱动器,没有问题。 现在,我正在设计一个有源门驱动器,当选择门电阻器以降低dv/dt时。  下图[1]是我要设计的一个示例。 主动门驱动器是一种通过增加门电阻来降低门电流的方法。

第一个,大rg (on)

第二,在我们后面有一个小R  

我需要您的帮助来选择一个IC,它可以相应地切换电阻 器,并且可以处理(20V/5 A)打开和(-5/10A)关闭,并且我们有时间 。

[1] A. Kadavelugu, S. Bhattacharya, S. H. Ryu, D. Grider, S. Leslie和K. Hatua,"Understanding dv/dt of 15 kV Sic N-IGBT and its control using active gate driver," 2014 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE),Pittsburgh,PA,2014,pp. 2213-2220.</s>2220.