This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:PPAD和GND

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/569121/drv8834-ppad-and-gnd

部件号:DRV8834
主题中讨论的其他部件:DRV8844

大家好,

在该器件的EVM上,PPAD和GND连接在附近。

另一个电机驱动器的PPAD和逻辑接地未连接至附近。

您是否建议将PPAD连接到GND针脚附近?

此致,

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:

    EVM通常连接靠近PPAD的GND。 将PPAD连接到GND针脚附近可减小PPAD和GND之间的电压差。

    DRV8844是一个例外,它可用作双电源EVM。