This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:每个网桥的栅极驱动器不会提供正确的信号

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/567891/boostxl-drv8305evm-gate-drivers-for-each-bridges-do-not-give-proper-signal

部件号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8305LMR1.6006万

大家好,

我自己设计了DRV8305 bootxl ,用于与C2000 piccolo启动板配合使用。  我已经利用drv8305 bootxl的原理图,并在原理图中使用了推荐的组件。 但当我尝试操作系统时,我 不会从GHZ和GLX引脚获取所需的门脉冲。 是否有人遇到并解决 了此问题。 抱歉,我知道我的问题不详细。 但正如我所说,我没有使用任何与这里不同的组件或芯片。 ( www.ti.com/lit/ug/slvuai8/slvuai8.pdf )。 感谢您的帮助。

Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Savas:

    所有组件是否都放置在PCB上?
    您使用的是哪种DRV8305设备?
    您在GHZ和GLX上观察到什么?
    nFAULT引脚上的电压是多少? 如果故障较低,您是否已使用数据表中的表5来确定故障类型?
    DVDD,AVDD,VCP_H,VCP_LSD上的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的退货。是,放在PCB上。 我的栅极驱动器是DRV8305N。nfault显示0.73 V。AVDD是5 V。DVDD是3.27 V。VCP_H是11.5 V,VCP_LSD是0 V。GHZ和GLX显示类似噪声的数字和mV水平。 piccolo的PWM引脚也显示奇怪的数字。 当我将正常的DRV8305EVM bootxl与piccolo一起使用时,PWM引脚会按预期显示脉冲。 我不明白我的设计如何以及为什么会影响piccolo发出的信号。

    此致,
    Savas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Savas:

    当VCPH为11.5V且VCP_LSD为0V时,EN_GATE是否为高电压? 如果是这样,则不应发生这种情况。

    您最好的调试辅助工具是将现有的DRV8305EVM BoostXL电路板与您的电路板进行比较。

    此外,如果您有第二块板,请尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    我想我错过了一些东西。 我没有使用LMR1.6006万,因为我认为piccolo板通过使用USB电源为3.3 Volt本身和我的主板供电。 但我这种想法是错的吗? 由LMR1.6006万转换的3.3 电压对整个系统的影响是否有所不同? 可能是我的问题与电源定序有关?

    此致,
    Savas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Savas:

    需要LMR1.6006万。

    根据用户指南:

    •板载LM1.6006万降压降压稳压器,为Launchpad提供3.3 -V电源

    Launchpad上的USB连接器为Launchpad的仿真器端供电,但不为C2000端供电。 LMR1.6006万为C2000提供动力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    我认为Launchpad上的JP1,JP2和JP3跳线提供仿真器和MCU端的电源。 但现在我明白我错了。
    谢谢你。

    Savas