This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8800:逻辑输入PWM频率(启用)的最大fPWM

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/565620/drv8800-the-maximum-fpwm-for-logic-input-pwm-frequency-enable

部件号:DRV8800

大家好

您是否介意我们询问DRV8800?
逻辑输入PWM频率(启用)的最大fPWM小于50kHz?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    建议的最大值为100kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick San

    感谢您的回复!

      在fPWM=100kHz的情况下,最大可用占空比范围是多少?
    我们认为它取决于 脉冲宽度以确保检测。
    确保检测的脉冲宽度是多少?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    对此延误深表歉意。 100kHz时的推荐占空比范围是20 % 到80 %。