This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-ULN2003:选择步进马达的BoosterPack和LaunchPad

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, DRV8711, MSP430G2553, MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/567760/boostxl-uln2003-selection-of-boosterpack-and-launchpad-for-stepper-motor

部件号:BOOSTXL-ULN2003
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8377万SBOOSTXL-DRV8301BOOP-DRV8711MSP-EXP430G2MSP430G2553DRV8711MSP430F5529

我需要控制5步进电机。 我的应用是机械手。

步进电机特性:
2相混合步进电机
额定电压:24V
额定电流:4.2 A

我还需要测量工作电压为5 VDC的5增量式连接器发出的信号。

我需要有关哪一种是合适的BoosterPack和LaunchPad的建议。

我见过BOOSTXL-ULN2003和BOOSTXL-DRV8301。 这款Launchpad TMS320F2.8377万S,但可能还有其他选项可供您推荐。

我还想计算电机必须与MATLAB一起移动的角度,然后从那里生成C代码,以便将这些数据提供给微控制器或Launchpad。

请指导我选择此组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andres:

    很遗憾,我认为您提到的任何一个Boosterpack都不适合您的应用程序。

    BOOSTXL-ULN2003适用于简单,相对低电流(最大500mA)步进电机驱动应用,BOOSTXL-DRV8301适用于3相无刷直流电机应用。  

    BOOST-DRV8711可能适合您的应用: http://www.ti.com/tool/BOOST-DRV8711 

    还有一个TI设计展示了如何将此步进电机BoosterPack与简单的MSP-EXP430G2 Launchpad配合使用。 (尽管您可能需要更多的处理能力,并且可能希望使用您所指向的处理能力。 http://www.ti.com/tool/tida-0.0261万 

    这是您可能想要的吗?

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael,感谢您的回复。

    我还认为BOVE-DRV8711适合我的应用。

    我对Launchpad有疑问。 您建议的MSP-EXP430G2 Launchpad,我认为它只允许连接一个BoosterPack。 我需要同时控制5个步进电机。 是否有任何可以连接5 BOOST DRV8711的Launchpad? 这款BoosterPackn´t没有用于BoosterPack堆叠的向上凸形管座,因此我感到困惑。

    此外,我还需要连接5个增量编码器。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andres,

    BOTP-DRV8711设计为与MSP-EXP430G2启动板配合使用。 要同时控制5个DRV8711驱动器,您将需要一个微控制器,它具有比MSP430G2553更多的可用资源。

    由于每个BOOST DRV8711需要独立的资源,堆叠多个BOOST-DRV8711将无法工作。 要同时运行其中五个增压器组件,您需要手动将每个DRV8711 BoosterPack引脚连接到中央Launchpad引脚。

    如果您不需要TMS320F2.8377万S上的所有可用资源,MSP430F5529 LaunchPad也可能是您应用的合理选择。