请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8837 主题中讨论的其他部件: DRV8823, DRV8871, DRV8870, DRV8832, DRV8844,
你(们)好
我当前正在使用DRV8837驱动一个电机。 是否有任何经济高效的解决方案来驱动四台电机? 但四个电机不需要同时驱动?
1.是否可以只连接一个电机驱动器IC来驱动所有四个电机并联。
2. 我已将IO数量限制为驱动电机驱动IC。
此致
Pavaman。 P