This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625EVM-CT:具有Windows 8.1 的触觉控制台

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625EVM-CT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/567931/drv2625evm-ct-haptics-control-console-with-windows-8-1

部件号:DRV2625EVM-CT

尊敬的支持团队

 

触感控制台无法在我们的PC中与DRV2625EVM-CT配合使用。

当我们在Haptics Control Console (Haptics控制台)中单击“Connect (连接)”时,软件将关闭。

 

我们PC中的操作系统是Windows 8.1 专业版。

它可以在另一台装有Windows 7的PC上工作。

 

Haptics控制台是否支持8.1 ?

 

此致,

隆桥弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takahashi-san,

    我们目前支持Windows 7。 我们正在努力争取对Windows 8/10的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kelly-San

     

    感谢您的支持。

    何时发布适用于Windows 8和10的GUI软件?

     

    此致,

    隆桥弘