This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:失速检测问题

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/568043/drv8711-stall-detect-problem

部件号:DRV8711

您好,

我们的产品使用失速检测来查找步进电机在通电时的端点。  系统正在为第一个原型运行,但第一个样品生产运行的10个样本中有4个未正确检测到停机。  


我们的电动机具有相对较高的电感(68mH/22Ohm),即使是半步进,最大SMPLTH值1ms也只是刚刚足够长,但它看起来应该正常工作,但实际上不工作。  我们希望将SDCNT设置为4个步骤,但将其设置为1进行故障排除。

步进速率约为1.2毫秒

我已包含一个示波器跟踪,显示了问题。

CH0—步进输入脉冲

通道1-黄色,nstall

CH2,蓝色,BEMF

CH3,粉红色,电机相位电压-零电流步进

CH4,绿色,电机相位电流—零电流步进。

蓝色光标-显示零电流步进脉冲后的1ms窗口

采样阈值设置为大约1/4满刻度。

问题似乎在于BEMF样例出现在错误的时间。    在以下示例中,光标A位于步进输入处。 370uS之后,BEMF变高(这一次似乎与任何事情都无关。  从应采样BEMF的步骤开始1毫秒后,BEMF引脚再次变低。  当BEMF变高时,下一步n档销变高。  如果SDCNT设置为高于0 (1步),则停止引脚永远不会激活。

在工作正常的主板上,止动销在整个失速事件中保持低电平。  

我们尝试更改步进速率,降低电流,因此PWM主动限制电流(不可取,因为我们想要最大扭矩),尝试其他微步进级别,更改电压阈值,更改衰减速率。  似乎没有什么帮助。


我们已考虑将SDCNT保持在1步,并实施我们自己的失速计数算法,但由于问题尚未完全了解,因此不确定这是否是一个可靠的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    我们将尽快调查并更新您的信息。 这可能需要一些时间,因为设计团队可能需要参与。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    谢谢你。  我们不明白为什么它的工作方式是这样的。  我们不断提出的问题是,DRV8711上的时基是由什么生成的。  芯片上有很多与计时相关的函数,但方框图中没有关于时钟的内容。  

    电流衰减的最长1ms时间似乎是我们的一个限制。  如果我们降低步进速率,电流会对电动机线圈进行更多充电,并且耗时更长。  如果我们限制电流,我们将无法获得完整的电机扭矩。  要使其处于边缘状态,需要做很多工作。

    这是一个好的电路板上的同一个痕迹。