This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:DRV8301 nFAULT函数

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/567914/drv8301-drv8301-nfault-function

部件号:DRV8301

DRV8301

您好,

除了DRV8301的过流电路之外,
电动机的过电流检测电路由外部提供。

当PVDD突然从20V更改为24V时,外部过流检测电路检测过电流,
它设计有一个电路,可将DRV8301的EN_gate设置为Low (低)。
(目标是停止DRV 8301的运行,因为已检测到过电流)

当EN_GATE设置为Low (低)时,会立即向nFAULT输出低脉冲。
对PVDD施加24V电压。

让我检查一下DRV8301的规格。
问题:即使EN_GATE设置为"低",nFAULT函数是否有效?

数据表(第20页)有以下注释。
"然后等待10us,然后完全关闭其余的街区。"

从EN_GATE变低到10us,nFAULT电路是否可以被视为有效?

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cafain,

    在EN_GATE变低后,nFAULT可被视为对10us有效。 根据MCU的不同,这可能会提供足够的时间来读取状态寄存器。