This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:DRV8301 PWM不工作

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/566944/drv8301-drv8301-pwm-not-working

部件号:DRV8301

大家好,

       我一直在研究数据表图7中给出的DRV8301参考设计。 我开发了设计中所示的电路,并通过驱动EN_BUCK低电压以及通过移除IC PH引脚上的22 uh电感器和47uF电容器来禁用降压转换器。 在SPI通信工作之后,我观察到DRV8301的GX_X引脚上的一些输出。

我已检查了不同引脚处的电压,根据数据表,GVDD = 11V,AVDD = 6.3V,DVDD = 3.3V,BST_A = BST_BST_C = 11V。 PVDD1 = PVDD2 = 26.1V。

SPI寄存器也不显示任何故障,其读数如下所示:

注册                    值已读

0x00                       0x0000

0x01                       0x0801

0x02                      0x1400

0x03                      0x1800

根据数据表,这些读取值不会显示任何错误或故障情况。 我看到PWRGD = 0V,nOCTW = 5V,nFAULT = 2.3V。

我认为PWRGD = 0v表示降压已禁用,nOCTW正确,nFault似乎也正确。

现在我没有连接任何MOSFET电路,所以在MOSFET 电路的30至48针脚上没有连接。  这是因为我只想在驱动MOSFET之前先观察DRV8301 PWM输出。  

但是,不管在DRV8301的INX_X引脚输入上应用什么,在GX_X引脚的输出上,我都会得到一些小于5V的方波输出。 这很奇怪,我已经工作了两个多星期,没有运气。 所有电压和SPI寄存器均正常,不显示故障或错误指示。 但为什么PWM输出不能像它应该提供的那样可用?

但为什么PWM输出不能像它应该提供的那样可用?

随附的图表显示了以相同顺序捕获引脚INH_A,GH_A和GL_A波形的情况。

第一个波形为INH_A,第二个波形为GH_A,第三个波形为GL_A

屏幕的前半部分以未放大的方式显示波形,下半部分以5倍放大的方式显示波形。 即使在INH_A处有有效的PWM输入后,INL_A,GX_A也不会显示所需的输出。

INX_A处使用PWM

INX_A处无PWM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Suraj,

    您是否尝试过连接的MOSFET并运行此测试? 执行此测试时,故障针脚的状态是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

          故障引脚的电压= 2.3V,我尚未尝试将MOSFET连接到DRV8301。 这是否是因为没有来自MOSFET电路的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Suraj,

    在未连接MOSFET的情况下,启用栅极信号时,设备将进入"限流模式",因为VDS差值大于使用OC_ADJ位设置的VDS阈值。 在没有MOSFET的情况下,差动器非常大,导致器件关闭栅极信号。

    我建议您连接MOSFET并再次进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!
    感谢您为我介绍这种模式。 我将尝试此操作并在此处报告结果。
    再次感谢!!