This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:最大负载电流和限流电阻器设计问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/566543/drv2624-questions-of-the-maximum-load-current-and-current-limit-resistor-design

部件号:DRV2624

您好,先生:

我们有两个问题需要产品线的建议:

1. DRV2624的最大负载电流是多少? 我们在数据表中未看到此规格。
2.如果将限流电阻器串联在LRA中。 它是否会影响闭环性能? 如果是,我们建议的最大电阻是多少?

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年11月01日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    1.最大电流可从最大电压下的建议最小电阻中找到。 在VDD = 5.5V时,驱动器可以输出~5.1V,建议的最小电阻为8欧姆。 因此,最大负载电流为~640mA。
    2.我们不建议使用限流电阻器。 这将影响闭环操作的驱动部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    修正:我应该实际使用了"过流检测的负载阻抗阈值"电阻值= 4欧姆。 所以最大电流实际上接近1.275A。