This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/566685/drv8302

主题中讨论的其他部件:DRV8302

IAM试图使用drv8302制作一个3相BLDC电机控制器。我的电机与我的PCB一起运行(但试验电路板上的MOSFET不在PCB上),但当我移动PCB上的MOSFET时,我的IC就被烧坏了。

请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿卡什

    此线程已移至汽车驾驶员论坛以获得更适当的支持。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Akash,

    PCB上的MOSFET与试验电路板上的MOSFET有何不同?
    周围的部件是否相同?
    PVDD的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,MOSFET的位置会有所改变。在印刷电路板上,所有MOSFET均为一条线(并排),而在试验电路板上,3个高端MOSFET为一条线,3个低端MOSFET为另一条线 (MOSFET的面相互朝向)。在试验电路板上使用MOSFET时,MOSFET中的电流会在试验电路板中流动,而不是在PCB中流动。


    上述测试是在PVDD电压为39V的情况下完成的。


    如果我使用55V的PVDD,即使在试验电路板上使用MOSFET,IC也会燃烧(在给出20 % 油门之后)。

    此外,使用24V PVDD,即使在印刷电路板上使用MOSFET,IC也能完美工作。

    我正尝试使用IRF260n MOSFET运行1kW电机@48V以用于汽车用途。MOSFET的栅电荷总量为234nC。

    MOSFET的栅极电荷是否会造成问题???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Akash,

    在55V时,PVDD上的电压峰值可能超过器件的绝对最大额定值。

    请检查工作时24V电压峰值。 这可用作55V时的指示器。

    您可能需要增加系统的大容量电容器以减少电压峰值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在SH_X引脚(相对于GND为39V)上出现24V 5V峰值时,无需连接电机

    在没有连接电机的情况下,SH_X引脚上会出现55伏约6伏的峰值(意味着相对于GND为61伏)。连接电机后,峰值是否增加?

    我正在使用3000uF散装电容器。我认为这足以满足1KW电动机的需求。

    您能否告诉我如何计算bootstrap,GVDD,AVDD电容器和栅极电阻值?