This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:周期性睡眠模式/最大输出电容

Guru**** 2559480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/567054/drv8870-periodic-sleep-mode-max-output-capacitance

部件号:DRV8870

您好,

我有几个关于驱动24V电机的DRV8870的问题。

1. 期望定期将电动机驱动器置于Hi-Z状态,+10Hz或更高频率,这将使DRV8870进入休眠模式。  在使用DRV8870时,它是否经常进入和退出睡眠模式存在任何问题?

2. 计划在OUT1和OUT2上使用最高10nF的噪声过滤电容器。  这是否会影响可靠性或导致任何其他问题?  根据数据表,在1.5uS时OCP不会跳闸,这比预期的电流充电峰值长得多。  内部FET是否存在需要观察的最大峰值电流/时间?

谢谢!
Keith N.
AFA OH/WPA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keith:

    1.期望定期将电动机驱动器置于Hi-Z状态,+10Hz或更高频率,这将使DRV8870进入休眠模式。 在使用DRV8870时,它是否经常进入和退出睡眠模式存在任何问题?

    无需担心。 电机是否会沿两个方向驱动?

    2.计划在OUT1和OUT2上使用最高10nF的噪声过滤电容器。 这是否会影响可靠性或导致任何其他问题? 根据数据表,在1.5uS时OCP不会跳闸,这比预期的电流充电峰值长得多。 内部FET是否存在需要观察的最大峰值电流/时间?

    如果1.5us的峰值电流小于3.7A,则不会影响可靠性。 如果可以减少电容器,这将有助于提高整体效率,因为电容器不会持续充电和放电。