This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:哪种模式可以同时控制振动频率和振幅

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/566998/drv2605l-which-mode-can-i-control-vibration-s-both-frequency-and-amplitude

部件号:DRV2605L

您好,

我正在使用DRV2605L,我可以在我的应用中使用ERM或LRA,我的问题是在哪种模式下,我可以根据需要更改振动的振幅和频率?

我知道我可以在RTP模式下更改振幅,在ROM模式下更改频率。 但我是否也可以在ROM模式下更改振幅,并在RTP下更改频率? 如何实现?

谢谢!

发货

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shing,

    ERM是直流电机。 因此,要更改频率,您只需更改额定电压。 更改额定电压将改变每分钟转数,这将转换为振动频率。 额定电压可通过寄存器0x16更改,或通过寄存器0x02更改RTP强度(RTP_Input)。
    对于LRA,该设备将锁定到LRA的共振频率。 除非使用开环,否则振动将始终在该共振频率下发生。 在开环中,您可以定义频率(0x20)。 如果您以非共振频率运行上帝军,振动将非常弱。 RTP振幅的更改方法与上述方法相同。