This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833C:VtTrip的分布数据

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/566871/drv8833c-distribution-data-of-vtrip

部件号:DRV8833C

尊敬的支持团队:

 

我在下面之前的E2E中询问了VTRIP的分布数据和tOFF的最小/最大值。

https://e2e.ti.com/support/applications/motor_drivers/int-motor_drivers/f/40/t/41.4832万

 

然后我得到了下面的回复。

* Vtax在200mV时具有正常分布,最小值至最大值范围内为4西格玛。

 

能否告诉我分布数据的样本数量?

 

此致,

隆桥弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takahashi-san,

    样本数量设置为提供具有统计意义的数据。