This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:4通道低侧开关

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/566786/drv8844-4ch-low-side-switch

部件号:DRV8844

尊敬的支持团队:

 

是否可以将DRV8844用作4通道低压侧开关?

在这种情况下,我们是否应该将SRC12和SRC34直接连接到GND?

OCP功能是否可单独用于每个通道?

 

此致,

隆桥弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takahashi-san,

    是的,可以将DRV8844用作4ch低侧开关。
    如果不需要当前监控,您可以将SRC12和SRC34直接连接到VNEG。
    每个通道都单独提供OCP。 有关详细信息,请参阅数据表的7.3 .5.1 部分。