This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832:DRV8832

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/566746/drv8832-drv8832

部件号:DRV8832

在第10页中,写有电流限制允许的最大电阻器为1欧姆。 (这与我在其他DRV88x系列数据表中发现的略有不同。)

我们需要将100 mA检测 为跳闸电流,这意味着我需要放置一个2欧姆电阻器。 (数据表不允许)。

我们如何做到这一点?

可能是数据表错误?

(我认为这条线有问题,因为它还说我可以将电流限制提高到设备最大额定值。)

也许是另一个司机?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eli,

     

    从设备角度看,使用2欧姆电阻器在100 mA下跳闸没有任何问题。

     

    1欧姆规格假定最大电流(1 A)被驱动到系统中。  如果电阻器为1 A,DRV8832将进入OCP状态并标记故障,因此跳闸功能将不起作用。

     

    在本应用中,用于100 mA跳闸点的2欧姆电阻器不会是问题。