This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:DRV8412关于停机时间

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/566229/drv8412-drv8412-about-the-dead-time

部件号:DRV8412

大家好,

客户正在使用DRV8412。  当数据表第8页上的IO为5A时,停机时间为5.5ns。  

是否可以更改死机时间? 如果可以更改,如何更改死机时间?

如果不能更改,您能告诉我原因吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    不能更改死机时间。 集成FET通常不需要更改死机时间。

    该器件设计用于高PWM频率(高达500kHz)。为了实现此目的,已将停机时间降至最低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    感谢你的帮助。