This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:DRV2700 EVM固件更新问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/565048/drv2700-drv2700-evm-firmware-update-issue

部件号:DRV2700

尊敬的工程师:

 我们的客户更新了DRV2700 EVM固件并显示了如下错误。 请您帮忙分析吗?

在以下位置找到更新固件:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments:PiezoControlConsole 1.2 .9\EVMFirmwareUpdater.Firmware\Firmware\DRV2700EVM_v1p7.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鹿;

     很抱歉图片无法正常显示,我再次附上了图片。

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯林:

    "重试"是否有效?

    我们遵循MSP430计划指南中的步骤。

    出现上述错误时,我们正在尝试解锁mini-BSL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬   的工程师,那么我应该如何使固件升级成功并出现此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅以下内容:

    我认为EVM可能已损坏。您可能需要另一个EVM。