This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:DRV8307关于锁定转子问题和PWM控制问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/566270/drv8307-drv8307-about-the-locked-rotor-issue-and-pwm-control-issue

部件号:DRV8307

大家好,

客户正在使用DRV8307。 他有一些“迟来”的“夸夸其一下”。

问题1: 锁定转子问题:

客户请参阅数据表中的7.3。11.6 转子锁定(RLOCK)。  如果需要电机正常停止运行,这种情况是否被视为故障?  

如果  这种情况被视为故障,则电机将被锁定并 禁用。 在 5秒的固定延迟后,部件将重新启用 这种理解是否 正确?

问题2:PWM控制问题:

数据表中的8.2 Tm2详细设计步骤显示 ,如果在旋转时更改了PWM占空比,请使用渐进的步骤(例如,1 % 增量)。

 如果 这意味着DRV8307不能支持  PWM 占空比的突然变化?

如果  DRV8307无法支持    PWM 占空比的突然变化,但客户需要  PWM 占空比  突然变化,例如快速跟踪位置或速度命令,如何处理此问题?

问题3: 锁销问题:

 锁扣针 脚功能是否意味着电机速度闭环已锁定?

如果  LOCKN引脚 功能意味着电机速度闭环已锁定,且客户不想使用锁定 功能,则LOCKN引脚是否可以禁用?

问题4:DRV8307是否适用于频繁的电动机转换以及 频繁的电动机启动和停止?

问题5:DRV8307是否 适用于位置伺服控制?  位置信号是方波步进信号。

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    我们的设备专家已收到通知,应尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    以下是对客户问题的回答。  

    问题1:锁定转子问题

    RLOCK被视为故障。  对于正常的停机操作,电机不应标记RLOCK故障。  如果使用制动销停止电机,则PWM信号也应变为零。  这将允许设备正常运行。

    您的理解正确,设备将在5秒后重新启动。

    问题2: PWM控制问题

    根据客户选择的电动机和应用的预期负载,他们可能能够提高大型步进器的速度。  主要问题是由于换向过程中的大幅步进变化而导致转子锁定。  

    问题3: 锁钉问题

    对于DRV8307,当电机达到恒定速度时,LOCKN引脚将被拉低。  此设备始终在开环下运行。  如果客户不想使用锁销,则可以在其设计中保持浮动。

    问题4:此设备应适用于此应用程序。  有关更快的起动和停机,请参阅数据表的8.1 3部分。

    问题5: 此设备应适用于位置控制。