This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:DRV8881P故障触发器

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/566149/drv8881-drv8881p-fault-trigger

部件号:DRV8881

对于电路板测试,我尝试触发来自DRV8881P的故障信号。  我以为我可以增加超过驱动器输出电流限制的负载,但这似乎只是降低了占空比。  有人有什么想法吗?

谢谢!

凯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katy,您好!

    创建故障的最简单方法是将虚拟机降低到大约5.5V。 这将触发欠压故障。

    如果您尝试创建特定故障,可能需要不同的程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应,Rick。 我的问题是,如果不降低整个主板的电压,我就不能降低驱动器的电压。 是否有其他方法可以执行此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katy,您好!

    我担心这种简单的方法是行不通的。

    下面的方法可在表7中找到。
    1)过流-输出短路或将输出连接到GND或输出连接到VM。 启用后,应禁用输出,声明nFAULT,然后在数据表中列出的重试时间后重新启用输出。

    2)温度过高--从DRV8881中的一些电流开始(例如1A),然后通过减慢设备中的热空气吹速度来增加系统中的一些热量。 您应该能够找到一个点,即nFAULT在过热和正常操作之间切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rick!  我不确定生成过电流故障所需的距离,但我似乎会选择1。  我只是想确保这样做不会损坏它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katy,您好!

    该器件设计用于保护输出免受短路。 应该没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我的想象,但我只是想确定。 谢谢你的帮助,Rick!