请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:DRV8711, CSD8.8537万ND我用DRV8711驱动潜水步进马达,用CSD8.8537万ND驱动器。马达不能工作,失速电压低。我考虑 了调风器的配置。但我该怎么办?
我的步进电机特性:
2.8V,1.68A,1.8V,r = 1.65 ohm,l = 4.1mH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用DRV8711驱动潜水步进马达,用CSD8.8537万ND驱动器。马达不能工作,失速电压低。我考虑 了调风器的配置。但我该怎么办?
我的步进电机特性:
2.8V,1.68A,1.8V,r = 1.65 ohm,l = 4.1mH
谢谢! VM电压为24V,感应电阻值为0.05 欧姆。
寄存器设置:
CTRL:0x0129 (DTIME:400 ns;ISGAIN:增益10;EXSTALL:内部失速检测;模式:1/32步进;ENBL:启用电机)
扭矩:0x1125 (SMPLTH:100μs;扭矩:0x27)
关:0x2001
空白:0x3000
衰变:0x4310 (始终使用混合衰变)
STAL:0x5a0a (后EMF除 以8;STALLn在4步后断言,后EMF低于 SDTHR )
DRVIVE:0x6f00 (IDRIVEP为200mA 峰值;IDRIVEN为400mA;TDRIVEP为250 ns;TDRIVEN为250ns;OCP无故障时间为1μs μ V;OCOTH为250mV)
当我把寄存器设置为上述时,电机不能工作,电流为零。