This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.1873万:DRV1.1873万设计问题

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/565947/drv11873-problems-of-design-by-drv11873

部件号:DRV1.1873万

尊敬的:

我们的客户使用DRV1.1873万驱动无刷电机。 但它们会遇到问题:电流低于0.3A时,电动机可以旋转,但电动机会严重抖动。 当电流超过0.3A时,电机停止旋转,电流显示为0.7A。 因此,请帮助检查电路或参数是否存在问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shaw,

    我们的专家已经联系过,应该很快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shaw,

    我们需要您提供更多信息来分析此问题:  

    在出现此问题的情况下,您能否共享相位电流波形?

    -使用DRV1.1873万 EVM旋转电机时是否发现任何问题?

    - 电动机锁定时,您还可以监控RD针脚吗?

    -此问题是否发生在任何特定的输入占空比上?

    此致,

    Krushal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Krushal,
    感谢您的回复。 关于您需要分析此问题的事项,我已向我们的客户发送了电子邮件。 当他们给我答案时,我会回复你。 谢谢你。