请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:DRV8711, DRV8842大家好,
客户需要选择步进电机驱动器IC 来驱动 打印机域的单极和双极步进电机。
电源为12Vor24V。 输出电流 需要达到3A。
您能否推荐一个或两个合适的IC?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.