This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8835:DRV8835DSSR是否需要二极管来保护电动机和#39;的电感尖峰?

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/565839/drv8835-does-drv8835dssr-requires-diodes-to-protect-motor-s-inductive-spiking

部件号:DRV8835
主题中讨论的其他部件:CC3200

大家好,我必须使用 DRV8835DSSR控制2个刷式直流电机。

根据数据表,除了每个NFET和PFET的二极管标记外,我看不到二极管的内部。

据我所知,直流电机会导致感应峰值。

目前,我已经像这样配置了原理图。 我使用CC3200 QFN MCU。

插入9V全负荷PWM时,直流电机消耗1A。

那么,我是否应该在AOUT1/2和BOUT1/2中添加二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    无需向xOUT1/2添加外部二极管。

    高侧和低侧FET包含一个二极管,如方框图所示。